This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV316-Q1:TLV316-Q1单极低通滤波器问题

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1465131/tlv316-q1-tlv316-q1-single-pole-low-pass-filter-issue

器件型号:TLV316-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

图中的"s"是什么? 它似乎与频率有关。 R1和 C1形成低通滤波器。 那么、如何选择"s"呢? 规格似乎没有引入。

谢谢

Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiaoxiang,

    "S"是一个复数: s = jω= j*n ü 2πf  (见下文)

    因此、在 低通滤波器的情况下、fc (-3dB 频率)的推导公式如下:  

    s*RC=1、其中 s=s=j*n 2πf ü jω

     j*n ü 2πf rc=1.

    fc = 1/(2 π 2πRC)-极点频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaoxiang、

    公式中的 s 是拉普拉斯变换的复变量"s"。

    传递函数 VOUT /VIN 显示了图中电路的频率响应。

    1+RF/RG 是同相配置中运算放大器(假设为理想值)的增益。

    1/(1+sR1C1)是由 R1和 C1构成的低通滤波器的频率响应。 您可以使用它根据不同的 VIN 频率评估运算放大器同相端子的相位和增益。

    您可以计算虚轴上的频率响应(s = jω)、通过(Ω= 2πf)、 找到分母1/(1+sR1C1)的根、可以看到 -3dB 截止频率位于 1/(2πR1C1)。

    您根据所需的截止频率选择 R1和 C1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萧先生、马雷克、

    感谢您的详细解释。

    谢谢

    Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运!