This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32401:APD 正电压是否可以连接到 IN 引脚?

Guru**** 2780505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1465334/lmh32401-can-apd-positive-voltage-connected-to-in-pin

器件型号:LMH32401

工具与软件:

Bu 团队、您好!

希望你做得好!

在客户的当前应用中、IN 引脚需要连接到正电压 APD、即 VBIAS 为正电压。
这是否适合该应用? 有什么需要注意的吗? 例如、如何使用 IDC EN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guohai、

     感谢您联系我们!  

     如果客户需要将连接翻转到正电压、那么该器件仍将正常工作、可以使用 VOD 设置基准电压以从该器件中获得最大电压摆幅、但以下是缺点

    1. 集成环境光消除功能将无法发挥作用。 这意味着您询问 IDC_EN 的问题是正确的、因为 IDC_EN 必须保持逻辑低电平、我们建议 驱动此数字引脚而不是使该引脚悬空、因为快速移动的瞬变可能会耦合到该引脚中并无意中更改逻辑电平。

    2. 当光电二极管提供光电流时(阴极偏置到正电压、阳极连接到放大器输入)、当放大器输入过载(高输入电流使放大器饱和)时、软钳位会激活。 当软钳位激活时、放大器需要更长的时间来恢复、这会导致脉冲展宽/拉伸增加。 恢复时间取决于输入过载的水平。 因此、当光电二极管提供光电流而不是快速恢复钳位时、软钳位是有源钳位。  

    此致、
    SIMA