This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA593:原理图审阅

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA593

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1466342/opa593-schematic-review

器件型号:OPA593

工具与软件:

您好!

您能否回顾一下原理图?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    即使在温度范围内、与电源轨相差2V 时-50mA 也适用于此器件:

    500pF 的容性负载将足够稳定、以便 OPA593驱动:

    我可能建议使用 R504进行减小/测试、以确保大小合适。  

    理想情况下、我们不希望进入设定的电流限值、因为该器件将以非常非线性的方式运行。 316k Ω 似乎位于边缘/甚至有点低、适用于我们需要输出50mA 的地方:

    我可能建议使用150k Ω- 100k Ω(~70mA -~90mA)之类的电阻器、以便在该电流限制精度中提供容差和额外余量。  

    仅当持续存在激活最大电流的情况(短路情况)时、额外的电流限制才会很糟糕。 如果发生这种情况、我们会看到引脚7置为低电平。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致!

    Jacob