This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7721:供电时运算放大器遇到过热

Guru**** 2567505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1467032/lmp7721-heating-of-opamp-encountered-when-providing-power

器件型号:LMP7721

工具与软件:

您好!

我正面临着运算放大器发热的问题、我只是将电源连接到它。我 曾尝试在同相模式下使用它来测试功能、但没有显示结果。

也尝试这与多 IC ,加热仍然存在,无法找出问题是什么。

是否有任何其他方法来测试功能。

我提供大约5.7伏的电压作为电源。(为每个电源引脚提供+-2.85伏的电压)

如有任何帮助、将不胜感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adit、欢迎访问 TI e2e 论坛。

    极性是否正确并应用于正确的引脚? LMP7211具有异常引脚排列。 确保保护器件免受 ESD 损坏。  

    尝试从较低的电压开始并将电流限制在10mA;如果您无法设置电流限制、请与 VCC 和 VEE 串联100欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再加上 Ron 的注释、如果在确认正确的引脚排列后问题仍然存在、请展示您的电路原理图(包括任何输出负载)。