This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA740B:功率监视器测量问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, INA740B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1463885/ina740b-power-monitor-measurement-issues

器件型号:INA740B
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好、我将 INA740B 数字功率监控器用于大学项目。 我已将其焊接到测试板上、并且正在通过其供电3.3V LED。 我的电源显示3.3V 时的 LED 消耗的功率为0.014A、消耗的功率为0.044W。 不过、我通过功率监控器得到的结果是2.825V、0.0072A 和0.0202W。 为了对功率监视器进行编程、我使用了通过 TI SysConfig 生成的 C 代码、并让其在 Raspberry Pi Pico 上运行。 代码位于 zip 文件附件中。 功率监控器通过 I2C 进行连接就正常、并且正在读取一些数据、尽管这似乎并不准确。 我想可能是以下4件事中的一件:

  1. 这可能太低了、器件无法准确测量。
  2. 我没有正确读取其中一个寄存器(电流、电压、功率)。
  3. 需要调整 ADC 转换时间。
  4. 电路接线错误或微控制器出现问题。

非常感谢您提供有关此问题的任何建议或建议。

 e2e.ti.com/.../Power_5F00_Monitor.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank

    感谢您的耐心。 由于美国假期、该团队不在办公室、但将在我们于1月21日(星期二)返岗时回复。

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Frank、

    我正在查看您的问题、并将很快做出回应。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Frank、

    欢迎来到论坛。

    很可能这只是 INA740B 的偏移限制。 失调电压额定值高达-62mA、并且您将测量到低至14mA、因此失调电压误差会是个问题。  

    您能否发送一个显示3V3线路上所有其他负载、INA740B 连接等的完整原理图?

    显示14mA 读数的仪器是什么?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    感谢您的答复。 我已经附上了我们所做测试板的原理图和 PCB 布局。  

    似乎我们可能遇到了-62mA 偏移问题。 我将为 VBUS 使用单独的微控制器(Arduino Uno) 3.3V 电源(连接到原理图中的 J1)、并将25Ω 负载连接到 J2。 想法是围绕130mA 画线、该电压高于62mA 偏移。 下面是我用功率监视器测量的数据以及用手持式万用表测量的数据图表:

    空载-

    功率监视器= 2.83V、万用表= 3.31V

    25Ω 电阻器已连接-

    功率监视器= 3.18V、万用表= 3.61V

    功率监视器= 0.04至0.11A、万用表= 0.17A

    功率监视器= 0.01至0.37W、万用表= 0.6137W

    因此、连接电阻负载似乎会导致 VBUS 上升到3.61V (功率监控器的测量结果比万用表低大约0.4V)。 电流和功率读数到处跳动、在达到最高点时、它们仍然与实际读数略有偏离。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Frank、

    我在回头查看、会在24小时内作出回应。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    只是想让您了解一下、我们已经解决了使用功率监控器的电流检测问题。 这似乎是焊接问题、IN+和 SH+引脚未正确连接。

    不过、我们仍然注意到器件的 VBUS 测量值和万用表之间存在差异。 我们将1.5Ω 功率电阻器连接到 Keysight 实验室工作台电源(设置为3.3V)、并且在功率监控器上的读数为~2A。 但是、对于电压、万用表的读数为2.6V、功率监测器的读数为2.3V。 我们正在进行进一步测试、以确定我们的电源或电阻器是否存在问题、但预计功率监测器中的分流电阻器会产生小压降吗?

    谢谢!

    Frank  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Frank、

    使用万用表直接测量 VBUS 时、应确保在 VBUS 引脚/覆铜和 GND 引脚处进行探测、尽可能靠近器件 VBUS 和 GND 引脚。 也许接地电位会存在差异。 从 IS+到 IS-的分流电压降不应很大。

    请提供此测量以及您在电路板上探测的位置。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    抱歉、此问题似乎也通过重新焊接部件来解决。 感谢您的帮助、我会将此标记为已解决。

    谢谢!

    Frank