This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:用于5V AC 至80V AC 信号输入电压的过零检测器

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1456418/lm393-zero-crossing-detector-for-input-voltage-for-5v-ac-to-80v-ac-signal

器件型号:LM393

工具与软件:

您好!

我想设计一种过零检测器、该检测器能够检测从5V 交流到80V 交流的可变输入交流信号(频率范围为0Hz 到400Hz)。 该电路用于测量连接到 MCU 的频率。 电路需要采用3.3V 的低功耗工作电压。 传统电路仅适用于单交流输入电压。  

推荐合适的解决方案。 我非常感谢您能提供的任何帮助。

Sameer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sameer

    这是一个简单、低功耗的3.3V 电源。 它确实会从交流电压输入中汲取电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我已经测试过的提供电路输出也出现了、但输入100k 电阻器在高于60V AC 的更高电压下被烧毁。 即使我已经将一个2W 150欧姆的电阻与100k 电阻串联。 问题是什么 ? 请提供任何解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    您的电阻器的额定功率是多少?  

    P=E*E/R、因此最大值为80Vrms、功率80*80/100000=64mW。 您可以得到更高的功率100k 或将其溅入两个49.9K、每个都为32mW。  可以将电阻器100k 加倍至200k、功率也将降至32mW。

    [报价 userid="118382" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1456418/lm393-zero-crossing-detector-for-input-voltage-for-5v-ac-to-80v-ac-signal/5590830 #5590830"]2W 150欧姆电阻与100k 电阻串联。

    这无能为力。 150比100,000少得多。 几乎所有电压都保持100k、因此功耗也保持不变。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您确定电阻器是100k 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为100k 欧姆0.5W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    欧姆定律非常可靠;P=E^2/R 或 I^2R。 500mW 电阻器中低于64mW 的功耗甚至应该会变热、当然不会产生燃烧症状。

    您是否能够测量流入的交流电流? 您的交流信号是否具有较大的直流分量。

    电路是否在5VAC 至低于60VAC 的电压下工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    此电路针对5V 交流电压工作。 已按照 下图设计了新电路。

    现在我得到了结果、唯一的问题是随着电压的增加、输出方波变为低于示波器图像中所附的0V 电平。  

    这会对 MCU 产生任何影响吗?  

    较低电压没有问题。  

    此外、是否可以在 MCU 与上述电路之间添加隔离?

    谢谢

    Sameer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sameer

    如果您尚未这样做、请将 NPN 发射极接地。

    对于隔离、您可以选择变压器、电容器或半导体隔离器。

    以下是电容器隔离(最简单的方法)。 如果电容器额定电压足够高、则仅会阻止直流。