Other Parts Discussed in Thread: LOG200EVM, LOG200
Thread 中讨论的其他器件: LOG200
工具与软件:
大家好、PSC 团队。
x 公司需要测量进入 PA 的极低电流、因为他们正在评估 LOG200EVM 并且有一些问题、您可以看看这些问题吗?
现在、我对 EVM 的内部(1uA)电流源有一些问题。
它们需要测量低至1pA 的极低电流(在那里它们可以有更大的容差)。 为此、他们应在 I2上具有较低电流(例如100pA)的情况下连接至电路板。
他们是否应该将100pA 与外部源搭配使用、或者能否使用1uA 电流源并将100pA 与外部源搭配使用?
如果它们在 VCM 节点 REF25上、是否也可以在 I2至 GND 上具有一个负载电阻器、然后部分拉电流会 流入该路径?
![]()
![]()
谢谢你。
此致、
沃特·克拉格特