This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG200EVM:EVM 内的电流源

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG200EVM, LOG200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1466986/log200evm-current-sources-within-evm

器件型号:LOG200EVM
Thread 中讨论的其他器件: LOG200

工具与软件:

大家好、PSC 团队。

 

x 公司需要测量进入 PA 的极低电流、因为他们正在评估 LOG200EVM 并且有一些问题、您可以看看这些问题吗?

现在、我对 EVM 的内部(1uA)电流源有一些问题。

它们需要测量低至1pA 的极低电流(在那里它们可以有更大的容差)。 为此、他们应在 I2上具有较低电流(例如100pA)的情况下连接至电路板。

他们是否应该将100pA 与外部源搭配使用、或者能否使用1uA 电流源并将100pA 与外部源搭配使用?

如果它们在 VCM 节点 REF25上、是否也可以在 I2至 GND 上具有一个负载电阻器、然后部分拉电流会 流入该路径?

谢谢你。

此致、

沃特·克拉格特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wouter:

    [报价用户 id="541189" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers-internal/f/amplifiers-internal-forum/1466986/log200evm-current-sources-within-evm "]他们应该将100pA 与外部源放电、或者他们是否可以使用1uA 电流源并使用此电流源放电100pA?

    两个选项均有效。 这两种方法都需要一个电阻器。 但这也意味着电流源的精度将严重影响电阻器的精度。  

    [报价 userid="541189" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers-internal/f/amplifiers-internal-forum/1466986/log200evm-current-sources-within-evm "]如果他们在 VCM 节点上有 REF25、是否也可以在 I2至 GND 引脚上有一个负载电阻器、然后部分源电流流入该路径?[/QUOT]

    这就是我将减去流入 I2引脚的电流的方法。  

    此致、  

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wouter:

    我忘记提一下、很难实现低至100pF 的高精度基准电流。 另一种选择是让客户选择 更接近预期电流信号范围中心的 IREF 值。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Robert:

    他们随附了此解决方案、请参见图并询问以下问题:

    "使用内部1uA Iref 和两个复位器(例如1KR 和1MR)来拆分电流是否可以?

    这样、您还应该可以在 I2处具有大约100pA 的基准电流和1nA 的基准电流。"

    你认为这会起作用吗?

    谢谢你。

    此致、

    沃特·克拉格特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wouter:

    我还没有在 LOG200上尝试这么做、但数学上似乎表明、这应该是有效的、因为您没有违反任何数据表规格。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您的反馈。 我将离线回答我的后续问题。

    此致、

    沃特·克拉格特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    下面的方法可行吗? 我想是可以的。

    此致、

    沃特·克拉格特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wouter:

    这些电阻器是否有问题?  

    我一直在对此进行一些仿真。 首先、我在仿真中注意到 I2引脚有点奇怪。  

    现在、我已重新创建电路并发现它可以正常工作、但流入 I2的输入电流为负值。 我想这来自仿真误差。 我将与模型设计人员讨论这一点。  e2e.ti.com/.../2772.LOG200EVM-Current-sources-within-EVM.TSC

    此外、由于您正在使用 EVM、因此用导线连接 LOG200辅助放大器可能会更容易。 除非他们在评估过程中出于其他目的需要它。  

    此致、  

    Robert Clifton