This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:即使没有输入并且有30 MHz 信号时也会产生干扰。 这似乎是由自我激励造成的。

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1465702/ths3491-interference-occurs-even-without-input-and-when-there-is-a-30-mhz-signal-it-seems-to-be-caused-by-self-excitation

器件型号:THS3491

工具与软件:

电路图:

无输入信号时的输出:

带有 30MHz 突发输入信号的输出:

如何解决此问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xinglin:  

    我认为噪声来自电源。 在器件数据表的上述内容中、您应在电源引脚处使用最小值的6.8µF 去耦电容、并将其放置在尽可能靠近电源引脚的位置。 我在您的原理图中看到、您的设计中仅使用了0.1µF 去耦电容器。  

    您能尝试使用6.8µF 去耦电容器或更高电容器并进行检查吗?

    我附上了数据表中的屏幕截图、解释相同的内容:

    此致、
    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应该不是电源问题。  数据表 中提到 6.8µF 电容器位于直流电源部分、而该电容器位于芯片的较远区域。 该电路中的直流电源设备精度相当高。  去耦  是在电源本身内部完成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除电路输入端口上的同轴电缆后、此干扰将消失。 但是、一旦连接信号、一段时间后便会出现这种现象。 即使这种现象发生后、输入信号被移除或信号发生器侧的同轴电缆断开、干扰仍然存在。 只有在该电路一侧的同轴电缆连接断开时、干扰才会消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试过使用新的同轴电缆? 因为我们过去在同轴电缆出现故障时就已经看到过此类问题。

    此致、
    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用过不同的电缆、但它并不是很有效

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、会仔细研究一下、然后回复给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xinglin:

    1. 您正在使用哪个 EVM (评估模块)? 是 TI EVM 或其他器件、请发送 EVM 板的照片并进行设置吗?
    2. 振荡的振幅是多少? 您能否发送示波器的完整画面?

    此致
    Aditya