This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7945EVM-PDK:ADS7945EVM-PDK

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7945, ADS7946

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1467330/ads7945evm-pdk-ads7945evm-pdk

器件型号:ADS7945EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS7945ADS7946

工具与软件:

您好!

我们计划在我们的设计中使用 ADS7945。

在评估板中、我们观察到一个用于驱动输入的 D 触发器。

它是否必需驱动? 我们也可以直接连接到控制器。

另可查看随附的原理图、如果需要更正、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Babu:

    请查看 ADS794x EVM 用户指南(SBAU194)的第3.2节。  MMB0控制器的 GPIO 功能有限 、这是正常访问 CH_SEL 引脚的方式。  实现 DFF 的目的是简化控制 EVM 上 CH_SEL 引脚的方法。  在您的终端系统中不一定需要这个。  引脚4 (REFGND)需要连接到上面的 AGND。  您可以考虑通过 GPIO 控制 PDEN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    请查找以下最新原理图。

    我们将使用  ADS7945和 ADS7946 ADC。

    我们通过 FT2232HQ 进行控制。

    我们不使用任何 D-触发器、我们可以通过 FTDI 芯片的 GPIO 来控制 CH_SEL 引脚吗?

    两个 ADC 的公共电源和接地是否会出现任何问题请确认?

    此致、

    Babu.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Babu:

    您不需要 DFF、GPIO 应该可以正常工作。  共用接地和电源没有问题。