This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:能否将 AMC1301用于直流电流检测?

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1300, OPA320, AMC1301, AMC1302, AMC3302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1468525/amc1301-can-i-use-amc1301-for-dc-current-sensing

器件型号:AMC1301
主题中讨论的其他器件:OPA320、AMC1300、 AMC1302、 AMC3302

工具与软件:

您好!

我正在尝试 使用隔离器 AMC1301和 OPA320设计一个基于分流器的直流电流检测电路。

TIDA 01541中有相似的电流检测电路、但这些电路主要是逆变器电流检测。

我将尝试为在电感器之前使用分流电阻器的升压电路制作类似的设计。

AMC1301的输入范围为+/- 250mV、因此其隔离侧的输入电压范围是+/-2.05V。  

对于升压电路、我需要检测最大40A 的电流、我不需要负电压范围。 是否有适用于隔离式直流电流检测的参考电路设计?

我的基本级电路如下、但似乎无法正常工作:

任何帮助都将受到赞赏。

Ashik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashik:

    感谢您的提问。 是的、AMC13xx 器件系列可以检测直流电流。 如果应用感应到正输入范围、则只能使用器件的正输入范围。 对于高达40A 的高电流、我推荐使用 AMC1302而不是 AMC1301。 AMC1302的输入范围为+/-50mV、因此可在相同的满量程输入范围内降低分流电阻器上的功耗。 另外、如果您更喜欢使用+/-250mV 输入器件、则 AMC1300/AMC1300B 是比 AMC1301更新且性能更高的器件。  

    此评估模块可以很好地示例基于分流器的电流感应: AMC-AMP-50A-EVM 评估板|德州仪器 TI.com

    本用户指南包括有关如何调整分流电阻器大小以满足预期输入范围和所需功率损耗的部分(第 4.2.1节分流器选择计算)、并概述了差分到单端转换电路(第2.3.2节隔离式放大器模拟输出)。 请注意、此 EVM 中使用的隔离式放大器是 AMC3302、但如果您不需要集成直流/直流转换、也可以使用 AMC1302。  

    您的电路中遇到了什么错误? 您正在寻找的精度要求或其他系统要求是什么?

    此致、

    EVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eva、

    我想知道是否可以将负半部分偏置为正值并使用整个范围进行检测。

    Ashik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashik:

    我能看到您项目的原理图吗? 我认为只使用输入范围的正值端是可以接受的。 您有哪些精度要求? 如果您在开发电路时有任何疑问、敬请告知。  

    此致、

    EVA