Other Parts Discussed in Thread: AMC1300, OPA320, AMC1301, AMC1302, AMC3302
主题中讨论的其他器件:OPA320、AMC1300、 AMC1302、 AMC3302
工具与软件:
您好!
我正在尝试 使用隔离器 AMC1301和 OPA320设计一个基于分流器的直流电流检测电路。
TIDA 01541中有相似的电流检测电路、但这些电路主要是逆变器电流检测。
我将尝试为在电感器之前使用分流电阻器的升压电路制作类似的设计。
AMC1301的输入范围为+/- 250mV、因此其隔离侧的输入电压范围是+/-2.05V。
对于升压电路、我需要检测最大40A 的电流、我不需要负电压范围。 是否有适用于隔离式直流电流检测的参考电路设计?
我的基本级电路如下、但似乎无法正常工作:

任何帮助都将受到赞赏。
Ashik