This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM359:请帮助我找到合适的运算放大器

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2891, LM359, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1469352/lm359-please-help-me-find-the-right-op-amp

Thread 中讨论的其他器件:LM359、OPA2891、 TINA-TI

工具与软件:

我需要一个能够将400kHz 频率信号放大150倍的运算放大器(形成一个偏置反向交流放大器和一个多反馈带通滤波器)。您能向我推荐一些合适的运算放大器吗?非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎来到 E2E 论坛。

    感谢您的提问。 我会将该主题推送到合适的小组、以征求有关可能的设计选项的意见。

    同时、您能否回答以下问题:

    1.您打算为放大器使用什么电源电压。

    2.您的带通滤波器规格(滤波器阶数、FL、FH)是什么

    这个放大的信号是否会进入 ADC? 如果是、ADC 的规格是什么。

    4.您对此应用是否有任何噪声要求?  

    首先、我会将此主题发送到我们的 HSAMPS 团队、该团队专门从事高于50MHz GBWP 的放大器。  

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎来到 E2E 论坛。

    感谢您的提问。 我会将该主题推送到合适的小组、以征求有关可能的设计选项的意见。

    同时、您能否回答以下问题:

    1.您打算为放大器使用什么电源电压。

    2.您的带通滤波器规格(滤波器阶数、FL、FH)是什么

    这个放大的信号是否会进入 ADC? 如果是、ADC 的规格是什么。

    4.您对此应用是否有任何噪声要求?  

    首先、我会将此主题发送到我们的 HSAMPS 团队、该团队专门从事高于50MHz GBWP 的放大器。  

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    Jacob 先生。
    首先、我很高兴收到你的答复。 接下来、我将回答您的问题。
    (1)电源故障。 我将使用12V 的单电源电压。
    (2)过滤器规格。 我要使用 MBF 带通滤波器。 中心频率大约为435kHz。 FL:420kHz FH:450kHz。
    (3)它不会被传送到 ADC。
    (4)我没有考虑噪音问题。 由于它可进行高频和高精度信号处理、因此我想要选择噪声尽可能低的一个。 目前使用的运算放大器是 LM359。 只要噪声值低于 LM359、就没有问题。
    以上是我的回答。 再次感谢您的帮助。 (我的英语表达不是很好、希望你能理解我的答案)

    喜欢模拟电路的小学生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很乐意帮助您创建这个新设计。  

    我已经使用 TI 的滤波器设计工具设计了一个电路

    以下是您的滤波器设置的输出:

    然后、我使用了 TINA-TI 来使用 OPA2891对您的电路进行仿真。  

    这是频率响应:

    绿色表示 Vout、红色表示 vo1:

    我们的 FL 为420kHz、Fh 为450kHz、BPF 以435kHz 为中心、并具有43.77dB = 154V/V 的通过增益 这是四阶 BPF、因此在截止频率之后有-40dB 的滚降。  

    与 LM359等器件相比、OPA2891将具有更高的性能。 请注意、此器件将与 LM359引脚不兼容

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致!

    Jacob