This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:故障仿真如何从 TINA TI 获取网表?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1471456/opa855-faulty-simulation-how-do-i-get-the-netlist-from-tina-ti

器件型号:OPA855
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI

工具与软件:

我在使用采用 OPA855的设计的情况下进行了故障仿真、我采用了固定增益放大器的参考设计仿真、将其改为用于光电二极管的跨阻放大器、瞬态和交流传递函数看起来不错、然后我继续对环路稳定性进行仿真。  仿真中显示电路不稳定、因为环路增益分析显示电路没有相位裕度。之后、我移除了 OPA855、仅对其上方的无源网络进行仿真、并尝试分析 VFB 处的传递函数、而传递函数在相位和幅度上都是一条平坦的线。  因此、仿真出现故障、我想知道哪些可能已损坏。  是否有办法从 TINA 中获得仿真电路的网络表?