Other Parts Discussed in Thread: BUF802
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BUF802 工具与软件:
团队成员、您好!
我对 BUF802的输入阻抗信息有疑问。
其数据表 EC 表表明、100MHz 处的输入阻抗约为50Gohm//2.4pF。 但图6-21的值差别很大。 图6-21信息是否真正正确?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Taketo-san:
这是一个好问题、该测试条件表明 该50G Ω//24pF 规格在该频率下有效。 如果您看图6-21、您会发现、 在图形呈线性的区域、该50Gohm//2.4pF 条件在开始真正降低至1GHz 范围之前依然有效。 从100MHz 及以下输出、该阻抗 仍然成立。 在100MHz 以上、规格确实开始变化、 50G Ω//24pF 不再正确。
此致、
Ignacio