This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF802:输入阻抗

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1471154/buf802-input-impedance

器件型号:BUF802

工具与软件:

团队成员、您好!

我对 BUF802的输入阻抗信息有疑问。

其数据表 EC 表表明、100MHz 处的输入阻抗约为50Gohm//2.4pF。 但图6-21的值差别很大。 图6-21信息是否真正正确?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Taketo、

    EC 表中的值是在直流条件下捕获的。您看到输入阻抗在整个频率范围内出现这种下降的原因是该器件具有2.4pF 的输入电容。 数据表中的第23页突出显示了此想法以及在较高频率下解决此问题的方法。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ignacio-San、

    明白了、谢谢。

    50Gohm//2.4pF 的100MHz "测试条件有何含义? 我只是好奇。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taketo-san:

    这是一个好问题、该测试条件表明 该50G Ω//24pF 规格在该频率下有效。 如果您看图6-21、您会发现、 在图形呈线性的区域、该50Gohm//2.4pF 条件在开始真正降低至1GHz 范围之前依然有效。 从100MHz 及以下输出、该阻抗 仍然成立。 在100MHz 以上、规格确实开始变化、 50G Ω//24pF 不再正确。

    此致、

    Ignacio