This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC0311R-Q1:汽车类12V 隔离式电压测量

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC0311R, AMC0311R-Q1, AMC0311S, AMC1311, AMC1351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1473272/amc0311r-q1-automotive-12v-isolated-voltage-measurement

器件型号:AMC0311R-Q1
主题中讨论的其他器件: AMC0311S、 AMC1311、 AMC1351、AMC0311R

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户希望以隔离的方式测量汽车12V 电池电压、因为系统采用热侧 MCU 配置。  

考虑 AMC0311R-Q1的输入电阻、您是否具有输入侧分压器的建议电阻器尺寸(或顺序)? 如果它们使用 AMC1311、AMC1351和 AMC0311S/D、这种情况是否会发生变化?

此致、
Yuto Kitamura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    您的客户是谁?

    隔离放大器电压检测 Excel 计算器 是用于查找 理想 RSNS/R3值的良好工具。 对于这些单端器件、计算电阻分压器的方法应相同。 AMC0311R/S/D 和 AMC1311应能够使用与输入尺寸0-2V 相同的电阻值。 请注意、计算器尚没有 AMC0311X 器件、但您目前可以使用 AMC1311。 不过、AMC1351的输入为0V 至5V、因此应使用不同的分压器。  

    这些数据表中的"详细设计过程"部分也应对此设计提供指导。  

    这是 AMC1351数据表的一个片段。

    此外、在电路完成后、我们可以进行原理图审阅。 如果还有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    EVA