This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9022:输入失调电压漂移

Guru**** 2599675 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9022, REF3425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1473010/tlv9022-input-offset-voltage-drift

器件型号:TLV9022
主题中讨论的其他器件: REF3425

工具与软件:

您好!

在 TLV9022 Rev. G 的数据表中、没有可用的最大值   第9页的第5.7章"电气特性"中的输入失调电压漂移。 您是否有更多文档可以找到此值?

或者、您是否有类似 TLV9022的其他可以使用该值的组件?

BR Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    最大漂移可以间接确定。 请注意、最大漂移为(Vosmax[-40C、25C、+125C]- Vosmin[-40C、25C、+125C])/(125C --40C)

    最差的可能值为 [-40C、-2mV]:[+125C、+2mV]= 24uV/C;非常不可能。  更实际的限值是 tri temp]=+2mV、Vosmin[Vosmin] tri =-1mV = 18uV/C;很少见、但可能会发生。  可接受的漂移量是多少?  

    放大输入或减少衰减会使输入更大、因此 Vos 和温漂将不再那么麻烦。 这是可能的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、您好!

    这对我非常有帮助。 谢谢你。

    一般而言、我没有一个元件可接受的容差或漂移。 孔电路的一般精度。 这些组件包括:

    1.电压基准 REF3425

    2.具有0.1% 25ppm 电阻的分压器

    3.组合器(TLV9022;这一个)

    我的应用必须监控1.1V 电压轨、范围为+/- 5%。 我希望使用这些比较器来检测欠压或过压、并在放弃5%范围之前生成复位信号。 所以我的想法是要定义一个大约4%的安全工作区域。 我的电路必须工作在11毫伏的范围内,温度范围从-40°C 到85°C。

    我想你现在知道我想做什么;-)

    回到您的问题。 在第一次计算后、我认为这些值是可以接受的。 (我会选择24uV/°C 值、因为我必须 进行最坏的计算、我认为它甚至足够好。)

    我不认为放大会有什么帮助、因为放大器也会因容差和噪声而产生误差。

    BR Florian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Florian,

    您是想通过将该帖子标记为已解决来关闭它、还是想进行更多讨论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、您好!
    对我来说它已经关闭了。 我唯一的目的是回答您在上一篇文章中提出的问题。