This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030:LMR14030SDDAR 使用问题咨询

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1476131/lmr14030-lmr14030sddar-use-question-consultation

器件型号:LMR14030

工具与软件:

你(们)好

POW ARM 通过高低电平控制三极管开关、从而控制 LMR14030SDDAR
EN 引脚的高电平和低电平。 实现5V 输出功率控制。
当前问题:电路负载为 ARM 嵌入式模块、一些模块将无法启动、测试被发现
闭合电路 VCC 5V ARM 后、仍有1V 电压输出、导致 ARM 嵌入式模块无法启动

请您确认原因
谢谢你