This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA172:连接过程中的耦合电容器极性混淆

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA172, PCM2903C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1476441/opa172-coupling-capacitor-polarity-confusion-during-interfacing

器件型号:OPA172
主题中讨论的其他器件: PCM2903C

工具与软件:

在 TIDU765参考设计中、钽耦合电容器的放置方式使阳极朝向 IC 本身(从首页的 PCB 图解码)。

我对极电容器的基本理解是阳极应比阴极具有更高的电位(否则有损坏风险)、但 C3的阳极指向 IC 的反相端子(Vcc/2)、阴极被拉至电压源(Vcc)。 该实现背后的实际逻辑是什么?

此外、当连接多个模拟音频段时、如何放置极性电容器?  我们的音频部分类似 MIC-Preamp (OPA172)-PCM2903C-TDA3116。  我们考虑一个将 OPA172部分与 PCM2903C 相连的情况。 在 TIDU765中、输出电容器的正极朝向 OPA172 (VCC)、在 PCM2903C 中、输入电容器的正极端子指向 VIN (Vcc/2)端子、因此在本例中、我们是否需要放置2个方向相反的背对背电容器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、您能帮助我理解上述建议吗?

    在 另一个帖子中、您 对反向偏置进行了归一化、因为它在很长时间内没有暴露。 您能提供更多这方面的信息吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumar:

    [报价 userid="634236" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1476441/opa172-coupling-capacitor-polarity-confusion-during-interfacing "]此外、在连接多个模拟音频部分时、如何放置极性电容器?  [报价]

    我认为图纸和实现 是正确的。 C3的极性正确、请参阅随附的麦克风数据表。  

    https://www.mouser.com/datasheet/2/334/POM-3535P-3-R-270441.pdf

    如果您有其他信息、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、感谢您快速而详细的响应。  

    您能回答我的第二部分问题吗? 有哪些注意事项?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santhosh、

    • 添加到您的第一个问题中。  流经 R1的电流为0.5mA。  这意味着 C3与 R1连接的节点电压为5V - 0.5mA 5.39k = 2.05V。  C3的另一侧连接到运算放大器反相输入。  此输入与同相输入5Vx (100)/((100+100)= 2.5V 处于相同电位。  因此、连接到反相输入的电容一端处于较高电势、并且应为电容的正极端子。   
    • 我认为第二个问题与图34有关。 极性是正确的。  无论 VCM 设置为多少、都将是两个电容器的顶部。  10uF 电容器的底部为接地端、因此除非 Vcm 为负、否则10uF 电容器上的极性正确。  4.7uF 通过直流分量连接到交流信号。  什么是直流分量?  如果直流分量小于 VCM、则极性正确。

    此致、艺术