This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA250:INA250A4PWR 使用双向电流? 而且所有 GND1、GND2、GND3连接到负电源轨而不是接地?

Guru**** 2506635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1477384/ina250-ina250a4pwr-uses-bidirectional-current-and-all-gnd1-gnd2-gnd3-connects-to-negative-rail-not-ground

器件型号:INA250

工具与软件:

问题1.

如您在此处所见、我正在使用 INA250A4PWR OPA189IDBVT 连接 . 我想确保以下电路设计适用于正电流和负电流、假设如此 +1A -1A (双向)? 因此、根据产品说明书、增益的说明  INA250A4PWR 应该是的 +2V 或者 -2V 改变状态。 请确认。

 

问题2.

INA250A4PWR 那么 GND1、GND2、GND3引脚是否是内部运算放大器的 VN (负电源轨电压)?  正如您看到的、我将所有这3个 GND 引脚连接到了-15V 电源轨、而不是接地。 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JAK、

    是的、您应该能够以这种方式拆分电源来为器件供电。 但是、请注意、通过将 GND 节点参考-15V、器件的最大值也将移动该值(即器件的建议正 Vcm 降低到21V、绝对最大值将降低到25V)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您回答我上面的问题1和2吗? 我特别想知道该器件是否能在正电流和负电流下工作。 "是"还是"否"?  

    另外、此器件中的 GND1、GND2和 GND3引脚是什么、需要连接到运算放大器的接地或负电压轨? 在 LTSpice 仿真中、将这些电容器接地无法正常工作。 只有当我连接到-15V 时、它才起作用。

    谢谢!

    Jak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JAK、  

    关于问题1、如果 VCM 保持在有效范围内、处于双向模式的器件可以支持双向电流、并且是。 您是对的。 +/- 1A 信号将在 INA 输出端产生+2/-2V 输出。 我将原理图的快速仿真汇总在一起、如下所示:

    对于问题2、器件上有3个 GND 引脚(引脚6、8和11)、所有这些引脚都必须以相同的参考点为基准。 如果您在仿真中参考适当的 GND、则器件将无法在负载流量上摆动到低电平、并会满贯到器件的电源轨。 您需要将 REF 引脚置于足够高的电压以允许在两个方向上摆动、例如1/2 Vs。 是将仿真参考到 GND 导致不正确的响应、还是导致仿真中断?

    e2e.ti.com/.../sbom964.TSC