This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:使用 Spice 模型的 OPA855有故障 SIM

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1477377/opa855-opa855-faulty-sim-with-spice-model

器件型号:OPA855

工具与软件:

我将仿真 OPA855、以用作 TIA。  我使用的是 LTSpice、因为这是我最熟悉的软件。  下面随附的是原理图、右侧的电路是我尝试使用 OPA855的地方

您将注意到两个 lib 指令。  首先、我尝试按原样使用 OPA855 SPICE 模型、位于仿真文件的同一目录中。

不幸的是、它抱怨引脚不匹配。

....net(11):节点数与子电路"opa855"的引脚数(6)不匹配。
x§U2参考 N001 VCC VEE OPA855 Vout_OPA855_A 1级 OPA855 Avol=6.3k GBW=8000Meg Vos = 0 en=0 Enk=0 In=0 Ink = 0 Rin = 500Meg

我通过创建 OPA855 SPICE 模型的副本并添加这样的虚拟引脚解决了该问题

然后指定仿真文件以改用该文件。

虽然仿真现在将运行、但结果是假的、例如传递函数如图所示

电路应具有63.5dB 增益、在100 MHz 处截止频率为3dB

非常感谢在更正仿真方面提供任何帮助。


谢谢!

Sojhal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sojhal、

     您是否能够在标准配置下在 LTSpice 中测试 OPA855以使用 LTSpice 消除任何收敛问题?  

      如果它与上述响应相匹配、我们可以转到电路级别。  

    谢谢!
    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:

    同样、在参考设计中以相同的方式对电路进行仿真也会产生不准确的结果。

    我的电路原理图如下所示:

    它生成以下交流响应

    我已经附加了仿真文件、以便为您提供帮助。

    谢谢!

    Sojhale2e.ti.com/.../LTSpice-OPA855-TIA.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sojhal、

     感谢您在最后进行测试并共享您的文件。 我能够在终端上获得标准配置

      我不熟悉 LTSpice、因此符号并不理想。 但是、我在下面附加了一些文件。 我在这个 e2e 螺纹中插入模型的方法:来自 Kai

    1. 我在 LTSpice 中打开"OPA855.LIB"文件、并选择包含 库文件中.subckt 的行以右键点击并自动生成模型。

    2. 然后、我将生成的模型像普通元件一样导入到我的原理图中(通过标题中的"与门")、我从文件夹[autogened]中获取了该原理图。

    e2e.ti.com/.../0410.OPA855.zip

    此致、

    SIMA