This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA693:OPA693ID 故障

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1477595/opa693-opa693id-failures

器件型号:OPA693

工具与软件:

您好、工程师:

1.应用电路下图
2.+5V 电源+5V 端口上-5V 悬空输入输出端子
3.按照步骤2接通电源后芯片发热电流达到大约1A 时在大约1分钟内烧毁
4.之前的 OPA693ID正常工作。

5‘您能帮助 说明失败的原因吗?

谢谢、

Suri.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suri:

    您能否尝试将-5V 电源连接到 IC 而不将其保持悬空? 我认为这会导致运算放大器消耗大量电流(Iq 或静态电流)并造成损坏。 通常不建议将运算放大器的任何引脚保持悬空。

    请参阅类似的查询: 链接

    此致、
    Aditya Gosavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    非常感谢、我会根据您的建议检查我们的程序。

    此致。

    Suri Chen