Other Parts Discussed in Thread: TL331LV, LM358, LM393LV, TLV9001, TL391LV
主题中讨论的其他器件: LM393LV、TL331LV 、 TLV9001、 TL391LV
工具与软件:
您好!
我看到的是一个运算放大器比较器电路、我对元件有疑问。 我正在使用 LM358DGKR、因为重复使用了这些比较器。 当我在仿真中创建理想化版本时、它可以正常工作、但在现实世界中看不到相同的结果。 
当 Vbatt 电源高于10.8V 时、LED1应亮起。
在高于 Vbatt=10.0V 的仿真中、运算放大器输出端的 LED 将不亮起。
在我使用 LM358DGKR 的实际案例中、当 Vbatt = 10V 时、运算放大器的输出读数为0.05V、导致 LED 在我打算使用比较器的电压范围之外保持点亮。 我还使用万用表检查了反相输入端的电压、读数为3.05V、这表明我的电阻分压器工作正常。
我是否有理由怀疑此处的问题是、我使用3V3为 LM358DGKR 供电、并 向非反相输入应用相同的3V3、从而使运算放大器不放大?
请告知我我可以提供的任何其他信息。
谢谢!
Haden