This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:LM358DGKR 设计问题

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TL331LV, LM358, LM393LV, TLV9001, TL391LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1468862/lm358-lm358dgkr-design-question

器件型号:LM358
主题中讨论的其他器件: LM393LV、TL331LV TLV9001TL391LV

工具与软件:

您好!
我看到的是一个运算放大器比较器电路、我对元件有疑问。 我正在使用 LM358DGKR、因为重复使用了这些比较器。 当我在仿真中创建理想化版本时、它可以正常工作、但在现实世界中看不到相同的结果。  


当 Vbatt 电源高于10.8V 时、LED1应亮起。
在高于 Vbatt=10.0V 的仿真中、运算放大器输出端的 LED 将不亮起。
在我使用 LM358DGKR 的实际案例中、当 Vbatt = 10V 时、运算放大器的输出读数为0.05V、导致 LED 在我打算使用比较器的电压范围之外保持点亮。 我还使用万用表检查了反相输入端的电压、读数为3.05V、这表明我的电阻分压器工作正常。

我是否有理由怀疑此处的问题是、我使用3V3为 LM358DGKR 供电、并 向非反相输入应用相同的3V3、从而使运算放大器不放大?

请告知我我可以提供的任何其他信息。

谢谢!
Haden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;LM358没有轨到轨输入;请参阅 VCM 规格。

    有些运算放大器针对低电源电压进行了优化、例如 TLV9001。 但是、作为比较器、LM393LV/TL391LV/TL331LV 等实际比较器会更好地工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haden:  

    我同意 Clemens 的观点、问题是通过将电源电压施加到输入端、违反了放大器的输入共模限制。 从数据表可知、最大共模电压为 V+- 1.5V。

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haden:

    该线程似乎已处于非活动状态一段时间、因此我要将其标记为已关闭。 如果您有任何后续问题、请随时回复此帖子、该主题将再次打开

    此致、

    Alex Curtis