This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241B:INA241的安全距离

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1479122/ina241b-safety-distance-for-ina241

器件型号:INA241B

工具与软件:

你(们)好

客户计划使用 INA241作为48V 总线上的电流传感器。 它们担心 IN-到 GND 的距离不够、它们需要0.6mm 的输出到 GND 之间。  如果设备安全距离存在风险、您有什么见解吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    为什么 SOIC 封装无法正常工作?  我看到每个引脚与我们的建议之间的距离是0.67mm。

    此致、

    Javier