This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186-Q1:INA186A1-Q1可以测试的最大频率是多少?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1477624/ina186-q1-what-is-the-max-frequency-ac-current-ina186a1-q1-can-test

器件型号:INA186-Q1
Thread 中讨论的其他器件:INA186

工具与软件:

尊敬的 Expert:

祝您度过美好的一天!

对于 INA186A1-Q1、其带宽为45kHz。 那么、 INA186A1-Q1可以检测到的最大频率是多少? 它能检测到20kHz 电流吗?

谢谢!

祝你一切顺利。

LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    由于 INA186在器件的带宽范围内、因此可以检测到20kHz 电流。

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  Mallika、

    因此、 由于 带宽是45kHz、这是否意味着 它 可以检测到45kHz 交流电流?

    我感到困惑是因为我看到了一些设计指导点、即带宽应为信号频率的3~5 μ s 倍。  

    谢谢!

    祝你一切顺利。

    LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    [报价 userid="529731" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1477624/ina186-q1-what-is-the-max-frequency-ac-current-ina186a1-q1-can-test/5674715 #5674715"]我看到一些设计指导点认为带宽应为信号频率的3~5倍。  [报价]

    这里引用奈奎斯特定理:"信号采样速度必须至少是其最高频率分量的两倍。" 这确保了模拟信号可以被数字化而不会出现混叠错误。  

    您可以检测20kHz、因为它在范围内并且是带宽的一半、但5kHz 交流电流会由于高混叠误差而成为一个问题。

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallika:

        Mallika 说:

         但是、由于存在高混叠误差、5kHz 交流电流将是一个问题。

    您是指"45kHz 交流电流"吗?  

    您能帮助解释一下关于"高混叠误差"的更多信息吗?

    谢谢

    祝你一切顺利。

    LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    是的、我是指45kHz、抱歉、是这个拼写错误。
    请在以下链接中查找有关别名错误的信息:

    https://www.geeksforgeeks.org/aliasing-effect/
    https://www.ti.com/video/5831231183001
    https://www.ti.com/content/dam/videos/external-videos/en-us/2/3816841626001/5831231183001.mp4/subassets/adcs-aliasing-and-anti-aliasing-filters-presentation-quiz.pdf

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!