Other Parts Discussed in Thread: INA186
Thread 中讨论的其他器件:INA186
工具与软件:
尊敬的 Expert:
祝您度过美好的一天!
对于 INA186A1-Q1、其带宽为45kHz。 那么、 INA186A1-Q1可以检测到的最大频率是多少? 它能检测到20kHz 电流吗?

谢谢!
祝你一切顺利。
LEO
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Leo:
[报价 userid="529731" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1477624/ina186-q1-what-is-the-max-frequency-ac-current-ina186a1-q1-can-test/5674715 #5674715"]我看到一些设计指导点认为带宽应为信号频率的3~5倍。 [报价]这里引用奈奎斯特定理:"信号采样速度必须至少是其最高频率分量的两倍。" 这确保了模拟信号可以被数字化而不会出现混叠错误。
您可以检测20kHz、因为它在范围内并且是带宽的一半、但5kHz 交流电流会由于高混叠误差而成为一个问题。
此致!
Mallika Senthil
尊敬的 Leo:
是的、我是指45kHz、抱歉、是这个拼写错误。
请在以下链接中查找有关别名错误的信息:
https://www.geeksforgeeks.org/aliasing-effect/
https://www.ti.com/video/5831231183001
https://www.ti.com/content/dam/videos/external-videos/en-us/2/3816841626001/5831231183001.mp4/subassets/adcs-aliasing-and-anti-aliasing-filters-presentation-quiz.pdf
此致!
Mallika Senthil