This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA326:RTD 与 REF200连接

Guru**** 2925970 points

Other Parts Discussed in Thread: INA326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1475790/ina326-rtd-connection-with-ref200

器件型号:INA326
主题中讨论的其他器件: REF200

工具与软件:

在文档"使用仪表放大器和电流基准的 RTD 到电压参考设计"中、进行上述3线 PT1000连接。

如何使用相同的组件(Ref200和 INA326)和相同的设计进行4线 PT1000连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3线设计依赖于导线的电阻相同来抵消导线电阻上的压降:

    一般来说、4线设计使用两根电流几乎为零的导线、以便在该导线电阻上没有压降。 但是、在 R3和额外流经它的电流下、第三根电缆中存在压降、因此现在测量的电压包括电缆的压降。 所以这种设计比三线制设计更差;您必须校准掉使用的实际电缆、或者移除 R3和第二个电流源、并相应地调整增益和失调电压(请参阅 INA326数据表的图6)。

    为了确保流过 R3的电流不会导致测量中包含的压降、您必须将 R3移至传感器并使用5线设计(但 R3也会受待测量温度的影响):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Clemens、

    在以下配置中使用 INA326还不够吗? 这是您在第二段中描述的内容吗? 这不利用 REF200的两个电流源、因此只需一个电流基准即可、但无需补偿引线电阻。 此外、还必须针对 INA326的可接受输入范围和输入差分范围来调节增益设置电阻器。

    这里的缺点是输入电压不会针对最小电阻而降低、但可以相应地调整增益设置电阻器、以获得有效的输出范围并更大限度地扩大输出量程范围。

    此致!
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;这测量 RTD 上的总电压、因此放大器的可用范围较小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我这样进行设计、它是否有效? 我要测量的范围、即 Tout 在-40度时应为0V、在85度时应为3.3V。 在此设计中可以实现这一点吗?

    RTD 的一个桥臂应该进入 P10的第1和第2个输入、而其他桥臂应该进入第3和第4个桥臂。

    对于该设计、是否存在任何计算、例如"使用仪表放大器和电流基准的 RTD 至电压基准设计"文档中的计算? 例如、如何计算25度下的电压输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Gulbahar、

    为了准确地回答这个问题、我需要知道您使用的 RTD 的值是多少、以及标称值是多少(通常在0C 时指定)。 提供 RTD 的数据表将让我们准确计算您的温度范围内的电压范围。

    请注意、INA326的输出无法一直向下摆动至0V。 我会将目标输出电压的下限限制为0.1V 或100mV。

    此致!
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerasimos、

    https://www.mouser.com?tr 产品详细信息/YAGEO-Nexensos/32208572PBqs=MQgg6%252BVqoaMqkBu%252BAlGZg%3D&srsltid=AfmBOorj_fNBBKyb4Q-clkfcCriwd6DA8E9NdQ2fMG9JdvzJdvd

    这是我们使用的 RTD 电阻器。

    这些是标称电阻值。

    作为输出电压时、适合我使用0.1V 或100mV 的输出电压。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Gulbahar、

    如果您尝试使用5线设置为 RTD 复制相同的补偿、实现方案如以下所示、它与 Clemens 的设置一致:

    实现此功能时、由于两个输入端的导线寄生效应、您将确保会看到相等但方向相反的压降。 但是、此处明显的缺点是 R1补偿电阻器必须位于 RTD 本地、并且将承受与 RTD 相同的温度应力、但电阻随温度变化的线性度明显较低。

    按以下方式连接电路可消除导线上的寄生电阻压降、但不允许 R1补偿建立更小的 VMIN。

    如果您要尝试实现此补偿方案、我建议使用三线方法。 如果您要制作 RTD 并控制 RTD 需要的导线数量、则可以选择将其制成三线设计、并按照应用手册中概述的方法进行操作。 我认为在 RTD 实现中增加线缆数量没有好处。 您是否有使用4线拓扑的特定用途?

    此致!
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerasimos、

    我实现了这个设计。 我计算了本设计的输出电压。 -40度0.2V 和80度3.2V。 我认为结果对我来说是可以接受的。

    我需要4线 RTD 设计、因为我使用该传感器接口设计。 两种感应器分别是通信远距离和敏感测量器。 因此、我使用了4线通信、 而不是3线。  

    İs 这种设计是真的,我是对的。  

    如果您对此设计有任何改进、能否与我分享?

    感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gulbahar、

    仅当不存在寄生电阻时、才会得出正确计算出的输出。 但是、您打算使用长电缆来进行此测量。 一旦添加了这些寄生电阻、就会存在误差。

    将 VIN+和 I2L 连接到 RTD 的引脚1、使引脚2保持悬空。

    将 RTD 的引脚3连接到835欧姆电阻的一侧。

    将835欧姆电阻器的另一端连接到 I1L 和 VIN-。

    将引脚4连接至 GND。

    我假设地 GND 与 RTD GND 是分开的。

    该方法将补偿类似于 https://www.ti.com/lit/ug/tidu969/tidu969.pdf 的寄生导线电阻

    此致!
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerasimos、

    感谢您的指导。