This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA27:OPA27温升信息

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA27

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1476001/opa27-opa27-thermal-rise-information

器件型号:OPA27

工具与软件:

是否有适用于 OPA27AJG 的温升信息?  我想要的是外壳与结之间的温升。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    [quote userid="630197" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1476001/opa27-opa27-thermal-rise-information 是否有适用于 OPA27AJG 的温升信息?

    我不清楚 OPA27AJG 是什么。 下图是有关 OPA27的基本热性能信息。 该器件的额定工作温度范围为-40C 至+85C、不设计为具有更高的功率损耗、即 ABS。 最大 功率耗散小于0.5W。   

    要估算温升、我需要知道实际应用中此器件的功率耗散是多少? 如果我们能够提供有关 OPA27AJG 的封装信息、我们可以对热性能信息进行仿真。 热模型应根据要求提供相当准确的预测。 如果得出实际应用中的功率耗散数值、就可以计算出温升。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的及时响应!

    在数据表中有该器件的可用选项表。  我们将使用 OP27AJG、它是陶瓷 DIP 封装。  

    功耗为0.096W。

    谢谢!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    功耗为0.096W。

    这是 OP27AJG。 我不知何故而与 OPA27感到混淆  

    对于 OP27AJG、最大 Tamb = 125C 时的额定功率为210mW。 如果应用的功率耗散为96mW、则 JG 产品将在 SOA 范围内良好运行。  

    如果您有兴趣查找此部件的热指标信息、我们可以通过以下网站提出热指标模型请求。 我们可以提交热模型请求来获取热指标信息、然后我们可以估算给定 Tamb 下的温度差值。 根据我所见、在高达 Ta = 125C 且功耗为96mW 的条件下、OP27AJG 在运行时没有问题。  

    sps16.itg.ti.com/.../Thermal Models.aspx

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我曾尝试提交热指标模型请求、但当我单击它时链接无法正常工作。  是否有其他方法可以提交请求?

    谢谢!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    这是 TI 的内部链接、您可能无权访问它。 我可能必须为您提交。  

    您是否只想了解 JG 产品的温升? 假设器件在 Ta = 125C 的最坏情况下运行、96mW 仅为允许功耗阈值的46%。 最大 该器件的 TJ 可能高于150°C、因此应在安全热限制范围内正常运行。  

     如果您有兴趣、最长可能需要一周或更长时间才能获得这些热指标数据。 请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢快速响应。  是的、我很感兴趣、可以等待一周的回复。  感谢您提交该申请。

    再次感谢、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    我将为您提交热建模申请。 如果我没有机会把它还给你,请在2月27日以后提醒我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    以下是有关 OP27AJG 运算放大器的热性能信息。  

    温度差值或温升 = 0.1W * 55C/W = 5.5C Δ(基于 θ JC、顶面)。 如果您获取 JB θ 数据、则温升比 Tamb 大约高9.6C、其中 Tamb 的温度范围为-55C 至125C。  

    这是 OPA27AJG 的封装类型:  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond