This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:AMC1300接地问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330, AMC1311, AMC1300, AMC1200, AMC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1478832/amc1300-amc1300-grounding-issue

器件型号:AMC1300
主题中讨论的其他器件: AMC1200AMC1350、AMC3330 、AMC1311

工具与软件:

尊敬的团队:

在将电阻分压器电路的输出应用于其输入时、我目前在使用 AMC1300时遇到问题。 具体而言、当电阻分压器的接地连接到 AMC1300的 VINN 时、我观察到电流从 IC 反向流动、这会导致电阻器上的电压增加。

有趣的是、AMC1200 IC 不会出现此问题。

作为参考、162.26欧姆电阻两端的电压计算如下:

162.26欧姆电阻两端的电压=(162.26*4)/(162.26+8200)= 77.61mV

您能不能就 AMC1300为什么会出现这种情况、以及是否有任何具体的注意事项或配置可以解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ganesh:

    我建议使用具有较低输入偏置电流的器件、如 AMC1311、AMC3330或 AMC1350。  

    有关仿真的说明、请参阅此链接中 R3的电路指导手册: https://www.ti.com/lit/eb/slyy234/slyy234.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Smith:

    我在电路中添加了一个163欧姆的电阻器、但遗憾的是、问题仍然存在、结果仍然不变。 您能否就我应该采取的任何其他步骤提供建议、或者我是否应该检查其他组件?

    期待您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ganesh:

    添加 R3'不会改变输入偏置电流、电流测量值仍将显示为负值。 这是由于 AMC1200 (开关电容)和 AMC1300 (全差分放大器)之间的结构差异、但额外的 R3'电阻器将补偿应用手册中所述的偏移。 移动 VM2在 INP 和 INN 之间进行测量、然后使用和不使用 R3'进行检查。