This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296A-Q1:IN+和 IN-的内部保护电路

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1479248/ina296a-q1-internal-protection-circuit-of-in-and-in-

器件型号:INA296A-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我们的客户想知道该器件是否具有连接到 IC 内部 IN+和 IN-的某种保护功能、例如连接到 GND 的 ZD。 如果您能更详细地介绍内部电路、那将会非常有用。 下图表明客户希望在 GND 和 IN+/IN-之间连接 ZD:

这个问题的背景是、由于 IN+和 IN-被连接到他们系统的电源线、他们担心当器件发生故障时、它可能会通过运算放大器的内部电路短接至 GND。

此致!
胜  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、胜

    是的、我们的放大器具有 ESD 二极管、可保护输入免受 ESD 损坏。

    您可能会发现  CSA 中有关 ESD、EOS 和闩锁的此应用手册很有用。

    此致!

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holly、

    感谢您快速回答!

    此致!