This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA238:INA238的新设计分流问题

Guru**** 2596455 points
Other Parts Discussed in Thread: INA238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1478387/ina238-the-new-design-rshunt-issue-for-ina238

器件型号:INA238

工具与软件:

您好!

我们将 INA238用作 电源监控器以进行风扇控制、现在、此设计存在以下问题:

1.我们的参数是 Vbus=54V、Vcm=3.3V 输出电流为70A、最小电流为3A、正常电流为10A-15A、我们选择分流器满量程差分范围为 ±163.84mV;

 我们 计算 Rshunt: Rshunt < Vsense_max/ Imax = 163.84mV/70A= 0.0023 Ω= 2.3m Ω、因此我们选择 Rshunt 为2m Ω 、因为它  最接近的标准电阻值、小于最大值;

3. 功耗为 PW = 70A * 70A * 0.002 = 9.8W;

4.现在、我们选择分流器满量程差分范围为 ±40.96mV、因此 Rshunt 为40.96mV / 70A = 0.0005m Ω;PW = 70A * 70A * 0.0005 = 2.45W;

5.您能帮助检查上述计算方法是否正确吗?

6. Plesae 查看我们的原理图,如果有任何错误,请提供您的评论,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    是的、您的计算正确、原理图看起来很好。 对于项目4、你有一个很小的拼写错误、看起来你打算说0.5mΩ 而不是0.0005mΩ。 此外、对于原理图、我没有看到 I2C 上拉电阻、但我认为它们位于原理图的单独部分。  

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitch:

    恐怕 满量程差分范围是 +/-40.96mV 设计:

    我们的最大电流为70A Rshunt < Vsense_max/ Imax = 40.96mV/70A= 0.000585 Ω= 0.585M Ω、

    然后、对于此电流采样、我们可能选择0.5毫欧 Rshunt、

    然后、Vsense_max= Rshunt * Imax = 0.5mohn * 70A = 35mV、这小于40.96mV;

    因此、我们要知道35mV 包含 我们从寄存器读取的测量误差、  

    1. Plesae 建议是否有任何 ADC 采样的误差补偿?

    2.如果我们可以并联4*2m Ω 分流电阻来得到0.5m Ω Rshunt 电阻,如果有任何不均匀的电流问题

     电流的 容差为1%、会怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    下面是我对您的问题的回答:

    1. INA238不集成误差补偿、但可以根据需要校准系统。 此外、您还可以更改 ADC 设置以增加转换时间或求平均值以获得更一致的结果。  

    2、这种做法一般很好。 其理想布局是将4个电阻器放置在尽可能靠近的位置、将其视为一个电阻器、然后使用开尔文连接来测量电流。 这种不均匀的电流有望不会对测量产生太大影响。

    此致、

    Mitch