This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:OPA549的设计审查

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1477900/opa549-the-design-review-for-opa549

器件型号:OPA549

工具与软件:

您好!

查看我们的 OPA549原理图、为什么我们的 OPA549_ISET 仅约4.3A、而 VIN_OPA 大于7A、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    该原理图中的 VIN_OPA 是什么? 此 OPA549_VSET_4吗?

    您的 V+连接是什么?

    您已正确实现电流限制电路、但请务必记住、电流限制仅在放大器退出线性运行状态的情况下使用。

    这是电压控制型电压源吗?

    该电路的直流增益似乎为1+(10k/5.1k)  

    有趣的是、我看到您的输出会随 ILIM 的变化而变化。 这意味着放大器需要更多的输出电流。  

    你所播的图实际上是爪形曲线。 这可能取决于 ILIM、但正如我们之前讨论的、ILIM 只能在非线性运行期间激活。

    什么与 OPA549的输出相关?

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    1. VIN_OPA 是输入电压(V_BB 引脚);

    2. V+与 Buckboost 相连,可以通过 电压调节;

    3.输出电压的变化是由于反向电流设置为5V 而电源设置为4V 这一事实造成的。

       此时、反向电流回流过 OPA 的下部管。 当电压采样点位于背面时、

       路径中存在阻抗、导致运算放大器输出到端口输出的损耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我想我现在明白了。 您想知道为什么 BB 消耗7A 电流、OPA I SET 仅为4.3A 电流、对吗?

    您的降压/升压转换器的效率是多少?

    您可以测量流入 V+引脚的电流吗?

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下波形:

    1.直接反向喷射测试, PIN3为红线, PIN4为蓝线:

    2.将 PIN4电压固定为1.384V、输出电压为3.99V:

    3、将降压升压电压固定为9V、红线变粗、蓝线升高:

    4.原理图:

    5.我们需要知道为什么放大器的 稳定正向电流输出最大为7A 稳定的反向电流输出仅为4A、

     由于、当输出电流大于4A 时、电流波形会振荡。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    感谢您提供更多信息。 我看到电路中有一些我以前没有看到的额外电容器。 这些电容器后面是否有连接到 U39输出端的任何元件?

    图1令人困惑。 为什么将引脚4电压更改为三角波、这是需要的吗? 引脚4是由反馈设置的还是固定值?

    图2具有高达4V 的振荡。 我们应该不会看到振荡。 这可能是一个稳定性问题。 您是否能够增加 C262值直到不再出现振荡?

    放大器的开环输出阻抗随 Iout 变化。 负电流在某些情况下可能会使 OPA 不稳定。 增加 C262可能有助于稳定 OPA。 如果这不够稳定性、可能需要减小 C263的大小

    谢谢!

    Jacob