工具与软件:
您好、TI 团队:
我的客户正在其 ECU 中使用 RES60A100-Q1 (1000:1)来调节 EV 充电电压。 中点连接到 ISO 放大器 以进行测量。
我将构建一个测试系统来仿真中点的调节电压;在我的测试用例中、RES60A-Q1的 RHV 部分将悬空。 RLV (标称值为12、5k Ω)部分将连接到隔离式放大器基准电位。 我需要了解 RLV 的指定精度、才能满足测试电压精度要求、因为我要在自己的分压器配置中使用 RLV。
我应该如何解释"选项卡:绝对容差(每电阻器)":+- 15 %? 如果我不使用 RHV、并仅考虑我的用例中的 RLV、那么12、5k Ω(标称值)的容差是否最大 ±15 %?
谢谢。