This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RES60A-Q1:数据表电阻器的容差/精度规格

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: RES60A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1480385/res60a-q1-datasheet-tolerance-accuracy-specification-of-resistors

器件型号:RES60A-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队:

我的客户正在其 ECU 中使用 RES60A100-Q1 (1000:1)来调节 EV 充电电压。 中点连接到 ISO 放大器 以进行测量。

我将构建一个测试系统来仿真中点的调节电压;在我的测试用例中、RES60A-Q1的 RHV 部分将悬空。 RLV (标称值为12、5k Ω)部分将连接到隔离式放大器基准电位。 我需要了解  RLV 的指定精度、才能满足测试电压精度要求、因为我要在自己的分压器配置中使用 RLV。

我应该如何解释"选项卡:绝对容差(每电阻器)":+- 15 %? 如果我不使用 RHV、并仅考虑我的用例中的 RLV、那么12、5k Ω(标称值)的容差是否最大 ±15 %?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Utku:

    [报价 userid="456524" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1480385/res60a-q1-datasheet-tolerance-accuracy-specification-of-resistors "]我该如何解释"标签:绝对容差(每个电阻)":+- 15 %? 如果我不使用 RHV、并仅考虑我的用例中的 RLV、那么12、5k Ω(标称值)的容差是否最大 ±15 %?  [报价]

    RES60AXXX-Q1系列是比例式电阻器对、必须成对使用。 由于 Si Fab 工艺、由于半导体工艺的可重复性、可以精确控制电阻器的比率(RHV/RLV)。 但是、离散水平下的每个电阻的绝对值较差。 正如指定的那样、离散水平上每个电阻器的最差误差耐受高达 ±15%。

     ±15%是分立测量时每个电阻的最大误差。 您可以用每个 IC 中的每个电阻器的 DMM 来测量它并确定实际 R 或绝对 R 值。 我猜绝对误差可能约为 ±8%至10%(推测)、但比例式电阻器匹配小于  ±0.1%(最坏情况下的误差)。  

    对于 RES60A100-Q1 (1000:1)、一个标准误差偏差指定为 ±0.02%或 ±200ppm 的比例范围内。 必须 成对使用这些精密电阻分压器。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、感谢您的澄清。