工具与软件:
大家好、我在 THS3491数据表中看到、您在不同的增益设置下有针对射频的建议值、以实现最佳增益/相位裕度。 我的问题是这些值完全基于模拟还是在工作台上测量? 无论哪种方式,你实际上如何提出这些值,你可以分享你的方法吗? 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Steve、您好!
这对于我们的闭环频率响应是正确的、我们使用网络分析器来获取这些图形。 对于我们选择的射频、它主要是峰值和带宽之间的折衷。 对于如何确定这些值并没有测试方法、因为每个器件都有些不同、因此这些决策是基于具体情况做出的。 如果客户感觉响应的峰值略高、并且不需要带宽、则可以通过相应地调整 RF 来调整其电路。 因为会有许多因素影响、对于我们如何选择突出给定器件的性能、并没有真正的指南。
此致、
Ignacio