工具与软件:
尊敬的先生/女士:
我们有一项采用 LM12C 的设计、其中我们将 LM12C 放大器替换为 OPA549S。
LM12C 用作电流驱动器、也将电流驱动器配置为伺服驱动器、因此使用了2个 LM12C、如以下 SNAP 所示。

和

现在、就像我们要将 LM12C 替换为 OPA549S 一样、我们有一个电流限制引脚、并且数据表中提到、I_LIMIT 引脚上的电流会随输出电流而变化。 那么、我们是否可以将 LM12C 直接替换为 OPA549S、并为伺服驱动器和电流驱动器采用相同的电气配置? 或者我们需要使用 i_lim 作为反馈路径的附加反馈输入、以代替输出中串联电阻器(R6)的反馈?
此致、
Ankit Vyas