This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:OPA549S 是否可以用作与 LM12C 配置相同的电流驱动器?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1481335/opa549-can-we-use-opa549s-as-current-drive-with-same-configuration-as-lm12c

器件型号:OPA549

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

我们有一项采用 LM12C 的设计、其中我们将 LM12C 放大器替换为  OPA549S。

LM12C 用作电流驱动器、也将电流驱动器配置为伺服驱动器、因此使用了2个 LM12C、如以下 SNAP 所示。

 

现在、就像我们要将 LM12C 替换为  OPA549S 一样、我们有一个电流限制引脚、并且数据表中提到、I_LIMIT 引脚上的电流会随输出电流而变化。 那么、我们是否可以将 LM12C 直接替换为 OPA549S、并为伺服驱动器和电流驱动器采用相同的电气配置? 或者我们需要使用 i_lim 作为反馈路径的附加反馈输入、以代替输出中串联电阻器(R6)的反馈?

此致、

Ankit Vyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ankit:  

    这是 PCB 的完全重新设计、对吗? 这些器件的封装差别很大。

    在电气方面、您对标准运算放大器引脚连接(IN-、IN+、OUT、V+、V-)是正确的。  

    您仍然可以按照目前监视/控制电流的方式来开发电路。 或者、如果需要、您可以使用 ILIM 引脚硬限制输出电流。  

    ILIM 传统上通过限流电阻器连接到器件的 REF 引脚(方法 a):

    REF 通常设置为 V-或 GND、具体取决于应用中使用的电源电压:

    最后一个引脚(E/S)用于启用器件、并指示器件何时进入热关断:

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致!

    Jacob