This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228:使用 ALERT 引脚实现快速短路保护

Guru**** 2792325 points

Other Parts Discussed in Thread: INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1480115/ina228-use-alert-pin-to-achieve-quick-short-circuit-protection

器件型号:INA228

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户希望使用 INA228警报功能与 MCU 通信、以实现快速短路保护。

由于内部 schedular 如下所示:

客户想知道该器件是否仅保留 I SENSE 即可支持禁用 T SENSE 和 V SENSE、以便缩短响应时间。

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma、您好!

    是的、如果它们禁用温度和电压转换并且只执行分流电压、那么这将加快针对电流的 ALERT 响应。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitch

    您能告诉我如何禁用温度和电压转换吗?

    BR

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma、您好!

    在 ADC_CONFIG 寄存器中、他们可以选择"仅连续分流电压"模式。 此外、为了获得最快的响应时间、它们可以将转换时间更改为50µs。 请注意、较短的转换时间确实具有更大的噪声测量值。  

    此致、

    Mitch