This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9002:具有 TPSM63610的 CC/CV 电路

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2210, OPA2156, TPSM63610, OPA2192, TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1471156/tlv9002-cc-cv-circuit-with-tpsm63610

器件型号:TLV9002
主题中讨论的其他器件:TPSM63610OPA2192、OPA2210、OPA2156

工具与软件:

您好!

我们的客户正在使用电源模块(TPSM63610)和运算放大器来设计5A 恒流电路。 该电路基于 TI 的 AN (SNVAA85)、但他们添加了自己的失调电压电路。
e2e.ti.com/.../TPSM63610_5F00_CV_5F00_CC-circuit.pptx

他们 与 TPSM63610 EVM 结合评估此电路、当负载电阻值逐渐减小时、它从 CV 切换至 CC、但此时输出会变得不稳定(波动)。
他们检测了 C2和 C3的值​​为100pF (101)、2200pF (222)和0.33uF (334)。
输出波动的频率已发生变化(电压变化的点几乎相同)。

您能请看一下电路图并给我们一些关于如何改进这个电路的建议吗?

OPAMP 目前正在使用 ADA4510-2、客户正在另一个电路中使用 ADA4510-2、但我们同意、如果问题可以解决、可以对其进行更改。

双电源:OPA2192
单电源:TLV9002

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroshi-San、

    第一步是移除 C1;它放错了位置。

    下面是预设答案原因。

    • 添加寄生电容

    –如果使用的是完美的运算放大器、则每个有用的运算放大器电路应该都具有相同或更好的工作性能。  完美的 运算放大器具有无限 增益。 因此 输入之间的电压将为零。 因此、放置在 输入之间的任何负载都将具有零电压和零电流、但始终没有任何影响。 因此 、该电容器 仅与实际运算放大器的缺陷相互作用。 只有最优秀的专家才能 从这样做中获益。 所谓的优势 会随运算放大器性能而变化 、如果 使用替代运算放大器、也会发生变化。 运算放大器电路最好的部分是、外部组件 设置 电路功能、任何足以完善运算放大器的组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron-San
    感谢您的支持。

    关于 C1的问题我已经回复了客户。
    我将在稍后报告评估结果。
    请留出一些时间进行评估、因为2/11是日本的国庆节。

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron-San:

    我们的客户通过移除 C1重新评估了此电路、但结果基本上没有变化、输出仍然不稳定。

    对困难的支持深表歉意。

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广山市

     电路中是否有"附加失调电压电路"?  C2、C3值会改变电流检测的带宽。 如果振荡频率类似于检测带宽、则电流检测相位滞后会影响环路稳定性。 在保持相同布局的情况下、我建议使用更快的运算放大器并降低 C2、C3、以便环路的整个带宽具有低相位损耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron-San

    感谢您的支持。
    我要求客户减小 C2和 C3的尺寸、并将 OPA2210和 OPA2156作为宽带运算放大器进行介绍。
    完成该评估可能需要一些时间、但我将在该主题中报告结果。

    此致、

    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ron-San

    根据应用手册中的电路、大电容连接到电流检测电阻、但用户的电路板上没有大电容。
    当用户尝试连接440uF 时、输出电流波动几乎消失。

    如何对基于 PCM 的降压稳压器实施简单的恒流调节方案



    我认为、如果没有用于分流电阻器的电容器、本应用手册中的电路将无法保持稳定性。
    似乎只是通过一个电容器来抑制环路不稳定、但是如果电流没有动态变化、这个使用是否安全?

    这次使用的应用程序非常敏感、因此如果可以给我们一些建议、对用户会很有帮助。

    过去的 CC 电路使用了 LT3741控制器、而将其替换为 TI 电源模块后、我们可以获得 OPAMP 插座并为用户带来巨大的成本优势。

    我有一些简单的测量数据、但我无法将其公开 E2E。
    如果可能、我想申请友谊、那么您能给我展示一下波形吗?

    此应用程序非常敏感、因此如果您能给我们一些建议、对用户会很有帮助。

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广山市

    似乎环路不稳定只是被电容器抑制、但是如果电流没有动态变化、这种使用是否安全?
    此时使用的应用程序非常敏感、

    这些大电容产生的延迟微不足道。 从输出电容器汲取的电流将降低输出电容器电压、当输入电容器补充丢失的输出电容器电压时、Rsense 将看到该电流。  

    我发送了朋友请求。 接受该请求、然后您就可以发送私人消息。