Other Parts Discussed in Thread: OPA2210, OPA2156, TPSM63610, OPA2192, TLV9002
主题中讨论的其他器件:TPSM63610、 OPA2192、OPA2210、OPA2156
工具与软件:
您好!
我们的客户正在使用电源模块(TPSM63610)和运算放大器来设计5A 恒流电路。 该电路基于 TI 的 AN (SNVAA85)、但他们添加了自己的失调电压电路。
e2e.ti.com/.../TPSM63610_5F00_CV_5F00_CC-circuit.pptx
他们 与 TPSM63610 EVM 结合评估此电路、当负载电阻值逐渐减小时、它从 CV 切换至 CC、但此时输出会变得不稳定(波动)。
他们检测了 C2和 C3的值为100pF (101)、2200pF (222)和0.33uF (334)。
输出波动的频率已发生变化(电压变化的点几乎相同)。
您能请看一下电路图并给我们一些关于如何改进这个电路的建议吗?
OPAMP 目前正在使用 ADA4510-2、客户正在另一个电路中使用 ADA4510-2、但我们同意、如果问题可以解决、可以对其进行更改。
双电源:OPA2192
单电源:TLV9002
此致、
Hiroshi