This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA185:输出失真问题

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: INA185, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1481914/ina185-output-distortion-issue

器件型号:INA185
Thread 中讨论的其他器件: INA240

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户报告了电感器电流采样应用中的 INA185输出失真问题。

所以、我在 Tina 中进行了具有10kHz 三角电流的仿真、也发现了类似的问题。

客户波形:

关于这个问题、您有什么想法、我们如何解决? 非常感谢。

此致、

Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加仿真文件:

    e2e.ti.com/.../INA185 tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    在示波器屏幕截图上看到的是共模瞬态响应。 这是 INA185的特性、并符合数据表中提到的规格。

    说起来这不是问题、但为了尽量减少这种情况、您必须将器件更改为具有强大 PWM 抑制功能的器件、例如 INA240。

    此致!
    Mallika Senthil