This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:XTR117AIDGKR

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR117, XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1484365/xtr117-xtr117aidgkr

器件型号:XTR117
主题中讨论的其他器件: XTR111

工具与软件:

XTR117电压-电流变送器-最大电流输出低于8mA 时出现问题

我一直在与合作 XTR117 电压至电流变送器、并遇到输出电流永不超过的问题 W ü~8mA (即使在改变 DAC 输出时也是如此) 0至3.3V .

系统设置:

  • DAC 输出范围: 0V 至3.3V
  • XTR117 VREG (稳压电压): 5V
  • 用于电流调节的电阻器(Rset): 200 Ω
  • 预期输出电流: 4 -20mA

发现的问题:

  • 但随着 DAC 电压的增加、电流也会增加 绝不会达到20mA .
  • 输出电流看起来是多少 限制为大约8mA 即使 DAC 处于满量程电压也是如此。

可能原因:

  1. 回路电源电压不足:

    • XTR117需要足够的电源电压来驱动回路电流。
    • 确保电源电压至少为 12V 到24V 因为较低的电压可能会导致限制。
  2. Rset 值不正确:

    • 输入电压和输出电流之间的关系由进行设置 RSET .
    • 验证是否 RSET 计算正确 基于 XTR117数据表公式:Iout=VIN * 100/RSET
    • Rset 值不正确可能导致电流限制。
  3. 回路负载电阻过高:

    • 如果负载电阻过高、XTR117可能无法驱动足够的电流。
    • 检查 回路电阻(包括接线和测量器件阻抗) 并确保其处于合适的范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图不完整。 请显示电源连接、DAC 电路以及 R1/R2等元件的值。

    电路中没有称为"RSET"的电阻器、200 Ω 的规定值显然是错误的。

    不要使用 AI 来撰写问题、因为我们无法知道哪些事实是正确的、哪些是幻觉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对使用人工智能的道歉。 关于您的问题、示意图已经完成。 据我所知、IC 的电力来自电流环路本身。 我正在使用来自微控制器的内部 DAC。 200欧姆值是总串联电阻 R1和 R2。 我将微控制器接地和电路接地短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图不完整、因为我没有看到微控制器、DAC 或它们的电源。

    当 RIN = 200 Ω 时 、XTR117配置为0…1650 mA 的输出电流范围。

    XTR117是两线制控制器;仅当 IRET 可以悬空时才有效。 微控制器和 DAC 如何供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    目前、我们使用的是 STM32 Nucleo 板[DAC-Nucleo-F446RE]。引脚编号 A2 [PA-4]用于 ST 输出(范围为0-3.3V)、我们将其作为电压电流变送器电路的输入。

    首先、我们将 Rin [输入电阻器]用作电路[R1+R2]中的20k Ω、并通过125k Ω 电阻器向 Iin 提供来自 Vreg 的反馈、以便在输入端生成40uA 的失调电流  

    去耦电容器    Io =(Vin/Rin)*100  当 Vin = 0时、Offset Current = 40uA 将提供4mA 输出、但根据数据表、该电路不工作

    在原理图中、Vin[J2] 2被提供给 DAC 输出 板、Vin[J2] 1被提供给电路板的 GND。 Vreg (5V)由输出端的24V 环路生成 Iout[J3]。250欧姆和电流表在输出端串联。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以及如何为 Nucleo 板供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB 通过台式计算机供电[5V 电源]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可以防止 IRET 引脚悬空。

    您没有两线系统、而是三线系统。 使用诸如 XTR111之类的三线变送器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、您好!  

    为了进一步扩展 Clemens 注释、2线4 -20mA 电流环路需要完全访问输入电路的返回电流路径。 如下所示的示例:

    此外、我们在 TI 高精度实验室视频: 电流环路变送器:基本设计注意事项中提供了有关此主题的更多信息。 它是有关何时以及如何使用双线4 -20mA 电流环路的非常好的信息来源。  

    根据您描述的内容、我同意 Clemens 的意见、即您的系统现在更像是3线变送器、而不是2线变送器。  

    此致、

    Robert Clifton