Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1107, UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
工具与软件:
尊敬的支持团队:
我已基于 ti project 下载了多次定制的特定 secondary_bsl_uart 工程。
我们使用自己的定制板。
我们未更改有关 NVM 参数的任何特定于工程的设置或参数。 在尝试调试项目时、我们会永久地获得
连接到目标时出错:(错误-6305)
显示的帧类型。 调用 FactoryResetPassword Authentication_Auto 时、诸如"无项目启动调试"之类的方法不会终止函数 
MSPM0G1107.ccxml 的测试连接显示以下屏幕。 
在这个整个过程中有什么可疑之处、即在成功下载后、器件密码显示了所有0x0、这与项目中配置的不一样。
内存读取是不可能的所有地址只提供????????????
恢复出厂设置模式策略和批量擦除模式策略在项目中均启用。
有任何想法、这是否会成为我们项目的迁移问题、因为我们去年换过 CCS 版本几次、实际上使用的是版本20.0.2.5__1.6.2
例如、一些其他工程设置(如十六进制文件生成参数)在迁移后丢失。

升级后、8字段为空。