This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1107:(错误-6305) PRSC 模块无法写入路由器寄存器。 (仿真软件包20.0.0.3344)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1107, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1482836/mspm0g1107-error--6305-prsc-module-failed-to-write-to-a-router-register-emulation-package-20-0-0-3344

器件型号:MSPM0G1107
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我已基于 ti project 下载了多次定制的特定 secondary_bsl_uart 工程。
我们使用自己的定制板。  
我们未更改有关 NVM 参数的任何特定于工程的设置或参数。 在尝试调试项目时、我们会永久地获得  

连接到目标时出错:(错误-6305)
显示的帧类型。 调用 FactoryResetPassword Authentication_Auto 时、诸如"无项目启动调试"之类的方法不会终止函数

MSPM0G1107.ccxml 的测试连接显示以下屏幕。

在这个整个过程中有什么可疑之处、即在成功下载后、器件密码显示了所有0x0、这与项目中配置的不一样。  
内存读取是不可能的所有地址只提供????????????
恢复出厂设置模式策略和批量擦除模式策略在项目中均启用。
有任何想法、这是否会成为我们项目的迁移问题、因为我们去年换过 CCS 版本几次、实际上使用的是版本20.0.2.5__1.6.2
例如、一些其他工程设置(如十六进制文件生成参数)在迁移后丢失。  


升级后、8字段为空。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尝试在给 MCU 上电之前将 NRST 引脚拉至低电平。 然后在这种情况下为 MCU 上电。 启动 恢复出厂设置过程、然后重试。 将 NRST 引脚保持在低电平将强制 MCU 保持在初始状态。 它可以帮助在此状态下运行恢复出厂设置。  

    CCS 版本可能会出现问题。 您也可以在 CCS v12.8上尝试该操作。

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    已尝试所有上述方法和额外的 uniflash。
    似乎什么都不起作用。显然我的设备一直处于锁定状态。

    我的主要问题是、我不明白为什么会发生这种情况。

    更多想法

    此致
    Siegfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siegfried:

    首先检查硬件。 为电路板供电时检查 VCORE、VDD、NRST 引脚上的电压。 如果一切都符合规格、则 可能的原因是  SECONDARY_BSL_UART 工程包含 NONMAIN 配置。 在对 MCU 的区域进行编程时、需要谨慎。 NONMAIN 运行期间的连接不稳定可能导致在 NONMAIN 中保存无效的数据。 如果发生这种情况、则无法再次重新连接 MCU。  

    此致、

    Cash Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cash Hao、
    电压和 nRST 是正确的、对我来说、这看起来不正确的 NONMAIN 配置。
    我们将更换设备。

    此致

    Siegfried