Other Parts Discussed in Thread: RM48L952
工具与软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我们正在寻找符合 IEC 61508 SIL3标准的认证文档。
我们已经找到了 RM48L952的可靠性数据文档、但是该文档没有达到要求的标准。
这是因为 TI 提供的文档中的可信度为60%、而 MTBF/FIT 支持数据的置信水平至少为70%、这样才能符合 SIL3标准。
因此、我们请求可信度为70%或更高的可靠性数据或 RM48L952的 FMEDA 报告。
我们感谢您的支持、并期待您的答复。
此致、