This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:请求可靠性数据(确认等级:70%以上)或 RM48L952的 FMEDA 报告

Guru**** 2923170 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1472882/rm48l952-request-for-reliability-data-conf-level-70-above-or-fmeda-report-for-rm48l952

器件型号:RM48L952

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们正在寻找符合 IEC 61508 SIL3标准的认证文档。

我们已经找到了 RM48L952的可靠性数据文档、但是该文档没有达到要求的标准。

这是因为 TI 提供的文档中的可信度为60%、而 MTBF/FIT 支持数据的置信水平至少为70%、这样才能符合 SIL3标准。

因此、我们请求可信度为70%或更高的可靠性数据或 RM48L952的 FMEDA 报告。

我们感谢您的支持、并期待您的答复。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    共享 FMEDA 需要与 TI 签订有效的 NDA、  

    贵公司是否与 TI 签订了有效的 NDA?

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尚未与 TI 签署单独的 NDA。
    如果需要签署 NDA 才能接收 FMEDA 报告、我该怎么办?

    此致、

    帕克。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Park:

    您能否提供以下详细信息来发起 NDA? 如果有任何机密详细信息、请通过私人聊天发送。

    公司名称:  

    公司位置:  

    产品:  

    PoC 的电子邮件:  

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    公司:YPP

    公司地址:首尔金川区加山数码2号 ro 8楼24室 韩国

    产品:开发中

    PoC 的电子邮件: redoke1@ypp.co.kr

    感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NDA 执行进展如何?

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Park:

    对于延迟响应、我深表歉意、

    我给韩国市场营销经理发送了一封邮件、想得到这方面的帮助、我还没有收到他的任何消息。

    我将再次发送一封其他邮件给他。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我还没有收到回复吗?
    这是紧急的、因此我希望能迅速作出答复。

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seyoung:

    在您创建新的 e2e 线程时、我将关闭这一胎面、以消除重复。 请仅提供您对单个主题的评论:

    (+) RM48L952:请求可靠性数据(确认级别:高出70%)或 RM48L952的 FMEDA 报告-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。