This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:MSPM0闪存设置-器件已锁定

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1480613/lp-mspm0g3507-mspm0-flash-setting---device-was-locked

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

你好  

我使用的是 LP-MSPM0G3507

我要将数据写入闪存(EEPROM 仿真)

为了检查写入存储器的数据、我尝试了一下

1.通过 EEPROM 仿真 B 型写入数据

2.拔下并插上 MSPM0

3.调试新代码以检查 EEPROM 数据

但是、由于擦除配置、EEPROM 数据(位于主存储器中)在调试时被擦除

因此、我将擦除方法更改为"Do not erase Flash memory"以检查 EEPROM 数据

在我更改擦除配置后、我的 LaunchPad 被锁定。

您知道如何恢复我的 LaunchPad 吗?

读取数据而不擦除主存储器的方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您可以参考解锁步骤并执行出厂复位:

    MSPM0设计流程指南

    我建议您选择"仅擦除 MAIN 和 NONMAIN 必要扇区"、然后它不会擦除未使用的内存。

    Unknown 说:
    以及在不擦除主内存的情况下读取数据的方法是什么?

    您可以使用 UNIFLASH 读取存储器、或打开存储器浏览器并输入要检查的地址:

    B.R.

    SAL