This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:关于振荡器源的一些问题

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1473693/mspm0g3507-some-questions-about-oscillator-source

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

嗨、团队:

客户正在开发 M0G3507。 请帮助澄清以下问题。 谢谢你。

1. 请参阅 M0G3507数据表、其中仅介绍了 WDT。 它是否提供 IWDT (独立看门狗计时器)?

2.如果不是上述项目、是否有任何用于监控 CPU 振荡器/频率的寄存器?

3. M0G3507是否提供独立的振荡器源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!


    M0G3507没有 IWDT。 目前、它仅存在于 M0Lx22x 中。
    2.我认为您是指 MCLK 监视器、可以指 TRM 2.3.4.2 、它可以监控是否存在 MCLK 活动。 如需任何其他时钟监控器信息、请参阅 RTM 2.3.4时钟监控器。 对于频率监控、G3507中有一个 FCC 模块用于测量时钟频率。 ( TRM 2.3.5频率时钟计数器(FCC) )

    3.我不确定你是如何定义"独立"的。 以 M0L2228中的 IWDT 为例、它拥有自己的电源域和振荡器。 从这一点来看、M0G3507中没有独立的振荡器。 但顺便说一下、MCU 时钟可以作为其他器件的时钟源从外部输出。  

    此致、
    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:

    感谢您提供的信息。 我会通知客户、看看他们是否需要更多信息。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Pengfei:

    1. M0G3507没有 IWDT。 当前它仅存在于 M0Lx22x 中。

    客户想知道为什么 M0G TRM 显示 IWDT 功能、但 G3507没有 IWDT 功能?

    他们关心的是时钟频率发生故障时器件如何安全?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

     MSPM0 G 系列80MHz 微控制器 TRM 是针对所有 MSPM0 G 系列编写的、因此可以合理地保留一些未来发布的器件可能支持的外设。 有关特定器件器件型号的规格、请参阅 所述的要求。  

    他们关心的是时钟频率出现故障时器件的安全性如何?

    您是指时钟监控?

    • 各种手册 TRM 2.3.4时钟监控器 用于 MCLK、LFCLK 和其他时钟的时钟监测功能。
    • 如果要监控时钟频率、可以考虑使用 FCC 函数( TRM 2.3.5频率时钟计数器(FCC) )

    此致、

    Pengfei